This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5576:Webench 反相降压/升压选项

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5576, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614047/webench-tools-lm5576-webench-inverting-buck-boost-option

器件型号:LM5576
主题中讨论的其他器件: LM5160

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、团队、

LM5576 Webench 上提供了反相降压/升压选项、但我无法对此进行仿真。 您知道原因吗?

此外、您是否计划向 LM5160添加反相降压/升压选项?

此致、
Taketo Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sato-San、

    集成到 WEBENCH 中的电气仿真模型是仅支持同相降压配置的旧版本。 因此、在 WEBENCH 内部不针对反相配置启用电气仿真。

    但是、我们最近对独立模型进行了更新、以启用反相降压/升压配置。 您可以在以下位置找到此独立 PSpice 模型: www.ti.com/.../toolssoftware。

    此外、您还可以在以下位置找到有关反相降压/升压电气组件支持 的更多信息:e2e.ti.com/.../3367.ground-nodes-in-ti-models。

    据我所知、目前我不打算向 LM5160 WEBENCH 添加任何其他功能。 有一个参考设计可供您参考: www.ti.com/.../PMP10571 inv反 相搜索=Search-EN-Everything
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil-San、

    据我了解、到目前为止、没有计划添加有关 LM5160的反相选项。
    关于 LM5576、我知道 Webench 中的仿真模型很旧、不支持反相降压/升压仿真。 但是、我们可以在生产选项框中选择反相降压/升压。 这是否意味着我们可以在将来在 Webench 中模拟反相降压升压?

    此致、
    Taketo Sato
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sato-San:

    LM5576 WEBENCH 的反相降压/升压面板应仅用于创建设计。 此时、WEBENCH 内部并未对此进行电气仿真(我们将修复该面板、以便不显示"Simulate Now"按钮)。 如果您需要使用电气仿真来评估这一点、我建议您仍然使用 WEBENCH 进行设计创建、然后在独立 PSpice 中仿真相同的设计(通过手动更改 PSpice 原理图以匹配 WEBENCH 设计)。

    我希望这澄清了这种情况。