This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61177A:低于1%最小电流输出

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61177AEVM, TPS61177A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613348/tps61177a-going-under-the-1-minimum-current-output

器件型号:TPS61177A

你好。

我的任务是创建一个可调光至"0"的背光驱动器。 我最近一直在使用 TPS61177AEVM、这是一个很好的开始、但我想知道输出电流是否能够以及如何可靠地获得低于1%的输入占空比?

我已经尝试通过输入5V 450Hz PWM 信号来实现这一点、在0.21%的占空比下 、在关闭至清晰 可见的图像之间存在一个奇怪的步骤。 在13kHz 和以上的 PWM 频率下、明显 地消除了0.21%时的怪异阶跃、但显示屏在占空比约为0.07%时略有闪烁。  

我很快将使用一个光表来为您提供真实值、而不是不同类型的"数字"。

我希望你能提供帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    您现在使用哪种调光模式? TPS61177A 的调光模式有三种:模拟调光、PWM 调光和混合调光。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前正在使用混合模式。 这非常好、在关闭前一直向下到2mL (流明)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是很好的了解。 您的问题是否仍然存在?