This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85A:说明中需要澄清(第8.1.1.1节:可调运行)

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612586/tps7a85a-clarification-needed-in-description-section-8-1-1-1-adjustable-operation

器件型号:TPS7A85A

我对该 IC (tps7a85a)感兴趣。 在第8.1.1.1节中,提到了“可以使用计算任何输出电压范围的 R1和 R2。 μA 直流精度、该电阻网络必须提供等于或大于5 μ A 的电流。 kΩ 建议使用约12 μ A 的 R1来优化噪声和 PSRR。"

R1是否必须约为12.1K 欧姆? 只要我保持电阻电流等于或大于5uA、我可以使用其他一些值(例如1K-6K)吗?

示例:要在可调模式下实现0.9V、我希望使用 R1=5K 和 R2=40K。 这是好吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kartek、

    您当然可以使用其他 R1值。 噪声和 PSRR 针对12kΩ μ V 进行了优化、但性能差异很小。  

    此外、由于您的目标 Vout 小于3.95V、因此您可以使用 ANY 输出功能来设置输出电压、而无需任何外部电阻器。 这将提高设计的总体精度(因为将考虑电阻器容差)、并针对噪声和 PSRR 进行了优化。 对于您的应用 、您只需将100mV 引脚接地即可获得0.9V 的输出电压。  

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的回复!!

    我想使用 POT 或 ADC 来控制输出电压。 因此、更喜欢使用反馈电阻器的可调选项。

    此致、

    Karteek.S