This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563200:每当负载发生变化时、SW-GND 短路故障

Guru**** 2620035 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613295/tps563200-sw-gnd-short-fail-whenever-change-load

器件型号:TPS563200

尊敬的团队:

我的客户请求将 SW 节点与 GND 之间的 TPS563200损坏的原因。

在改变负载(Vin 开启状态)后、输出电压变为低电平、器件烧坏。 (短接、 SW - GND)

除了 输出电压(反馈电阻)外、客户的原理图和我们的 EVM 原理图几乎相同。

E2E 上有许多类似现象的文章、但我找不到答案。 如何 解决此问题?  请告诉我您的意见。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、团队、

    对此有什么意见吗? 请告诉我您对调试点的看法。 我在客户原理图上找不到任何问题。
    如果您需要客户布局、请告诉我您的电子邮件地址。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dino:

    很抱歉迟到了。 只是想在此澄清一下。 您是否仅在器件上电时遇到损坏问题、或者您故意使 SW 和 GND 短路并在上电后损坏 IC? 如果您增加负载电流并获得失败的输出、您的电路或组件选择应该会有问题。 请将原理图和布局发送至 anthony-lang@ti.com。 谢谢!

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我已将原理图和布局发送 给您 的电子邮件(anthony-lang@ti.com)。

    请 查看并告诉我您的意见。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    请查看我回复的电子邮件中的反馈。 谢谢!

    最棒的

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    感谢您的评论。 我将向您推荐电子邮件中提到的布局指南 如果我无法解决此问题、我将再次联系。

    再次感谢您。