This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488Q-Q1:LM3488's 各种特性

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611630/lm3488q-q1-lm3488-s-various-characteristics

器件型号:LM3488Q-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3488

大家好、团队成员。

在选择此 IC 时、我想研究一下反馈电压在以下条件下的波动率、这是可行的吗?

条件:开关频率为100kHz

VIN = 24V (±10%或±5%)

℃环境温度-10℃~60 ̊ C

至于数据、我希望 VFB 是否具有温度特性和 Vin 特性。

请帮帮我们。

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间:明天会回答你的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您联系我。
    我在等。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您关注 LM3488。 我认为您是指 VFB 基准电压稳定性、对吧? 数据表给出了在-40C 至+125C 温度范围内 FB 基准电压的容差:1.24Vmin 至1.28Vmax。 对于更低的温度范围、基准电压将更小。 但是、我们没有仅针对-10C 至+60C 范围的数据。 输入电压几乎不会影响基准电压:0.001%/V 开关频率对基准电压没有影响。

    如果您是指 FB 引脚电压本身、它基本上与由电阻分压器按比例降低的输出轨电压成正比。 当电路实现输出调节时、它等于基准电压。 当输出电源轨波动时、FB 引脚电压将跟随、恰好在由电阻分压器确定的较小刻度上。

    如果您的问题得到了解答、请单击"此问题已解决"按钮进行回复。


    谢谢、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。
    我关心的是内部基准电压的精度。

    您也不能从-10℃~60℃范围内的"最小/最大值"中得出答案?
    (即使是典型值的答案,我也可以。)

    此致、
    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我与我们的产品工程师核实一下是否有此类数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的联系。
    请检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 我刚从我们的产品工程师那里回来、他做了很多搜索。 很遗憾、您请求的数据不可用。 我们相信、在您的窄温度范围内、容差会更小、但我们现在不会这么小。 对于最坏情况、请使用-40C 至+125C 以上的限制。