This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ76940 / BQ78350-R1计时250ms 容差

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609319/bq78350-r1-bq76940-bq78350-r1-timing-250ms-tolerance

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76940

大家好、

我们使用的是 BQ76940 / BQ78350-R1、它通过 SMBus 读取由警报触发的 uC 数据 、然后通过 UART 将数据提供给子系统。

该子系统需要250至260ms 范围内的数据。

就我们的底数而言、时序由前端的系统调度程序给出。

我们发现了一些计时器接近240ms 的情况。

TI 的人员能否给我们 提供调度程序的可能范围/容差?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究并返回给您。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好、请参阅 SLUA 775中详述的 bq769x0系列调度程序的应用手册。 可从 TI.com 网站上的产品文件夹下载该文件。