This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:需要写入两次控制命令才能正常工作?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613156/bq35100-need-write-twice-control-command-to-work

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、

我面临一个奇怪的症状:需要写入两次控制命令才能工作?

我使用 STOP 监测计命令、但需要两次才能显示控制状态。

请帮助确认。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够无延迟地将命令发送回原来的地址? 如何发送命令? 您使用的是 Bqstudio 还是主机控制器?

    -Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    请更详细地了解您看到的此问题。 我在这里进行了本地测试(日志已附加)、并且只发出一次命令 needed.e2e.ti.com/.../Gauge_5F00_Stop.log

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx:

    我在每次写入操作后都添加一些延迟、然后问题得到解决。 目前、我使用800ms。
    您是否有关于读取/写入命令延迟的详细信息? 我们需要知道最小延迟时间要求。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 建议 您不要尝试比每22ms 更频繁地发送读取、也不要尝试比66ms 更频繁地发送块读取/写入。 您可能需要再添加几毫秒的裕度、以查看这是否有用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TEC:

    非常感谢