This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1 LEDRCA 选项

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613062/bq78350-r1-bq78350-r1-ledrca-option

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

您好!

我在 BQ 数据表上看到、如果设置了[LEDRCA]并且 RCA 标志(BatteryStatus)从0更改为1、LED 必须闪烁(它是 LED 显示屏激活条件)。

我已将寄存器配置为 LEDRCA = 1、只有在 DISP 按下...

您对此有什么问题吗?

谢谢你

Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    此问题是否已解决? 设置 LEDRCA 标志后、是否发送了 RESET 命令以更新 RAM?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重置命令后不起作用... 我使用 bq78350对2种不同设计进行了此测试、但问题相同