This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EM1402EVM:无法通过 EM1402EVM 平衡8 S 配置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609263/ccs-em1402evm-not-able-to-balance-through-em1402evm-for-8s-config

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76PL455A-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我最近购买了 EM1402EVM、并尝试平衡8节串联电池(18650)、电路板不是堆叠的、而是一个电路板。我是这方面的新手。 我将通过 Hercules LaunchPad 连接它。 我已经浏览了用户指南进行连接、只是对要连接的16S 电缆位置感到困惑(8至8线电缆后、我已将所有其余平衡电缆短路)。 我还需要更改8个单元格的示例代码中的所有值吗? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    我将首先回答您的第二个问题:是的、您必须更改8个单元格的示例代码。 这意味着、对于 PL455、您必须将 NCHAN 更改为8节、CHANNELS 寄存器等 将 SPI 命令的 API 写入 EMB1428时、您还必须考虑仅使用8节电池。 请注意,bq76pl455a 示例代码不包含活动平衡芯片组的信息.... 仅通过 PL455的 EQ 引脚实现被动均衡。

    对于电缆、您的困惑在哪里? 如果所有较高的感应线路都连接到顶部的最上方的电芯、这应该是可以的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    关于电缆、我不确定连接16S 的位置(但我已将 BAT16连接到最后一个电芯)。

    我在 TI 论坛中搜索了相同的问题陈述、我认为我在连接方面错过了一些步骤、如

    我看了原理图、U2的38和39引脚连接到 R8和 R9、进一步连接到 SCI1_RX 和 SCI1_TX RESP。 那么、我可以将 J4-1和 J4-2连接到 SCI1_RX 和 TX 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我已对 Launchpad 进行了所有必要的修改,并且代码也已连接所有8个连接,以便在 www.ti.com/lit/ug/tidubi0/tidubi0.pdf 中提到的 EVM 和 Launchpad 之间模拟第2个 UART 端口。
    然后在 CCS 中调试代码、仍然无法平衡单元格。

    还有一点、我尝试过、但我遇到"无法打开 COM 端口错误"、这种设置是否可以使用 BQ76PL455A-Q1 GUI。

    提前感谢、
    Vishal M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    感谢您提供的所有信息...

    要回答您的第一个问题、是的、您必须从 TMS570上物理移除(未焊接) R8和 R9、然后进行其他连接。

    您应该能够使用本文档中使用的 bq76pl455A-Q1 GUI。 如果未打开、则表示 PC 尚未通过 MCU 建立连接。

    我认为、如果您遵循 TIDM、则 GUI 需要进行通信以实现平衡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我这次尝试平衡16节电池。 因此、我假设不需要更改代码。 所有连接均已完美完成。 但我仍然很难使用 GUI (相同的错误、无法打开 COM 端口)。
    因此、我将 CCS 调试器保持运行一个小时、得到的结果如下所示:
    1) 1)所有电池都会开始降低电压。 (它们在不向外部电池电源发送电荷的情况下保持放电状态)
    2)和 BQ76PL455A-Q1以及平衡 IC (EMB...) 开始发热。

    由于我没有任何调试代码的方法(了解执行流程)、我无法在这里得到确切的问题。

    因此,GUI 会提供很多帮助,我如何解决这个“无法打开 COM 端口错误”? 还有其他方法可以调试代码吗?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    您能否仔细检查您使用的是哪种 FTDI 驱动程序、它是否与您的操作系统匹配? 我以前见过这会导致 GUI 出现问题。

    我是否可以要求您检查电缆束与电池之间的接线? 它听起来像是以某种方式连接的元件、从而导致 IC 消耗大量电流。 这也可以解释为什么 GUI 无法打开-如果因为 pl455损坏而不与它交谈、等等、那么 GUI 不会启动(我对 GUI 的主要抱怨之一)