This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54824:TPS54824的仿真

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611541/webench-tools-tps54824-simulation-of-tps54824

器件型号:TPS54824

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我在 Vin=15V、Vout=10.5V、Iout=8A 和 fsw=500kHz 的条件下仿真了 TPS54824。
但由于"优化数据不适用于此设计!"、我无法对其进行仿真。
请告诉我这一原因吗?
(这是 TON_MIN 不能满足此器件的建议运行条件的原因吗?)
此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试过这个。  我在 TPS54824产品页面的默认屏幕中输入了 Vin = 15V、Vout = 10.5V 和 Iout = 8A。  Webench 可创建设计。  我转到左侧的高级选项、手动输入500kHz 开关频率。  Webench 重新创建了设计、没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对没有解释表示歉意。

    我在 Ta=90℃时仿真了 TPS54824。

    此致、

    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Webench 将结温限制为125 C。更高的开关频率意味着更多的开关损耗、因此 Webench 根据结温限制频率范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。
    此外、请允许我向您提问。
    该器件的℃Tj 工作条件为150 μ A。
      这℃我可以仿真的 Tj 最大值为125 μ s 吗?
    2.输出电压容差是否包括空载时的纹波电压?
    此致、
    横田洋三
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、125 C 是您可以在 webench 中仿真的最高结温。
    Vout 容差仅基于 IC 和电阻分压器值。 输出电压纹波有一个单独的行项。