This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:关于启动时间

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613154/lp8758-e0-about-start-up-time

器件型号:LP8758-E0

您好!

您能告诉我 LP8758-E0的计算启动时间。

我知道总启动时间是以下"软启动"周期+"受压摆率控制"周期。

"软启动"周期 典型值为110uF。 (以 P.11的数据集编写)

"受压摆率控制"周期为 (Vout-0.225V) ÷(设定压摆率值)。

因此 、根据压摆率精度(±15%)计算最大和最小启动时间、是否正确?

如果有问题、您能给我建议吗?

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    感谢您在 e2e 论坛的 LP8758-E0上发布问题。 您的主题帖已分配给 TI 内部的专家、专家将尽快回复您的问题并尝试回答此问题。

    请记住、许多欧洲人在夏季中度假、响应速度可能比平常慢一些。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    我还查看了 LP8758-E0数据表、认为您的理解是正确的。

    (VOUT - 0.225V) ÷(压摆率的设置值) 是一个很好的公式、但我将以更通用的术语重写它:

    让我们将软启动时间 TSS、压摆率控制时间 TSRC、最终输出电压 Vout、new 和原始输出电压 Vout、old 称为"软启动时间 TSS"。

    TsRC =(Vout、new - Vout、old) ÷(设置压摆率值)  

    您可以通过插入数字并参阅图42来验证此公式:

    • TsRC、[111] max =(1 + 0.15)*(1.4V - 0.6V)/(0.47mV/us)= 1957us、占您在第11页引用的最大值允许的+15%。

    在图42中、最长值的斜升时间刚刚低于2000us、因此公式有效。

    • TsRC、[110]=(1.4V - 0.6V)/(0.94mV/us)= 851us、使用典型压摆率值将110b 设置为0.94mV/us

    图42中第二个最长值的斜坡时间刚刚超过800us、因此该公式再次起作用。  

    您正在尝试计算图9所示的总斜坡时间、以确定输出电压何时从 GND (0V)开始并在不停止的情况下一直上升到最终输出电压。 让我们将此趋势放大 器命名为、假设我们正在从 GND 一直转换到1.8V 输出电压、而不会停止。

    Tramp = TSS + TSRC、其中 TSRC、[111] max = (1 + 0.15)*(1.8V - 0.225V)/(0.47mV/us)= 3854us

    Tramp = 110us + 3854us = 3964us < 4ms

    假设您的输出电容 COUT_TOTAL = 44uF 且无负载、则这应该是一个相当准确的估算值。

    由于 COUT_TOTAL 可在您的设计中进行修改、因此最好在 PCB 上测量 TSS、然后将其添加到计算出的 TSRC 值。

    涉及许多因素、它们列在数据表第11页的注释(2)中:

    由设计指定、无需测试。 压摆率可受限于电流限制(正向或负向电流限制)、输出电容和负载电流。


    根据可用数据和计算结果、您应该可以说您的设计是可以接受的、但最好考虑一些误差裕度。 当然、您的最终设计需要在实际系统中的所有工作条件(负载、温度等)下进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian -San、

    感谢您的盛情款待。
    我确认了上述内容。

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、
    感谢您的确认!