This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:ILIM 适用范围

Guru**** 2604295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150, CSD18504Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613167/lm3150-ilim-suitable-range

器件型号:LM3150
主题中讨论的其他器件: CSD18504Q5A

大家好、团队成员。

我们的客户正在评估 LM3150。

其条件为28-30V 输入电压、24V 输出电压、2A、150kHz。

它们将低侧 FET 更改为更低 RDS (on)、因此 RLIM 更改为更低的值。

但电流限制不会超过设置值、因此他们认为 ILIM 具有检测正确值的最小值。

ILIM 和 RLIM 的适用范围是多少?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小林-圣

    LM3150中的电流限制检测 是在关断期间进行的、通过使用外部电阻器 RLIM 来监控流经低侧开关的电流。 如果在关断期间低侧开关中的电流超过用户定义的电流限制值,则下一个导通时间周期会立即终止。将 RLIM 电阻两端的压降(由于内部电流源)与低侧 FET 两端的压降进行电流感应。

    IE。

    您可以看到,限制阈值取决于内部电流源,其容差范围为:

    此外,它还取决于 FET 的 Rdson,后者也会有所不同。

    因此,对于最坏的情况,请在 预期的最大 FET 结温下选择电流源的最小限制以及低侧 FET 的电阻值。

    Ambreesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ambreesh
    我理解您的解释。
    但即使是设置值的两倍也无法检测过流。
    ILIM 端子有多少电压可实现正确的过流检测?
    是否可以检测几 mV?

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、团队成员。
    我的客户将 RLIM 电阻从150 Ω 更改为75 Ω。
    然后 RLIM RESITACE 烧坏了。
    请告诉我 RIM 电阻的最小值和必要的额定功率。

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kobayashi-San、

    RLIM 电阻值看起来很小。
    您的 Rdson 和电流限制是多少? 是2A 吗?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FET 为 CSD18504Q5A、因此 Rdson 为7.5m Ω。

    Rdson 和 RLIN 的电阻值分别为15.6m 和150 Ω、这两者的结合正常、ILIM 命中电流约为3A。

    但 Rdson 和 RLIN 的组合为7.5m Ω、而 RLIN 为75 Ω、即 NG、ILIM d'nT 命中且 RLIM 电阻器烧坏。

    您知道原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定电阻器烧断的原因、电阻器不应获得任何流经它的大电流。
    电阻器是在电流限制事件期间烧断还是在您第一次安装时烧断?
    您还有相关的原理图吗? 也许还在发生其他事情

    谢谢
    -Arief