This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:TPS1H100-Q1;关于电源与放大器;启动时间

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613877/tps1h100-q1-tps1h100-q1-about-power-supply-startup-time

器件型号:TPS1H100-Q1

您好、您可能会对其感到担忧。

 

您能否回答以下有关 TPS1H100的问题?

 

 Q1;在向 VS 引脚(8~10引脚)施加电压之前,我们能否对 IN 引脚(#3引脚)施加电压?

  在某些情况下、器件会从 IN 引脚上施加电压的状态通电。

  在这种情况下是否会损坏器件?

 

 Q2;如果 Q1没有问题,输出之前的时间是多久?

    

此致、

Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、GK110、

    只是为了澄清、您想知道...

    首先启用器件、然后向 VS 引脚供电会导致任何损坏
    2.如果不会对器件造成损坏、在输出电压达到 Vs 电压之前需要多长时间

    如果上述内容正确、那么我将不得不更深入地了解这种情况、当我收集更多信息时、我将在这里进行更新。

    最棒的
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick-San

    感谢您的快速回复!

    > 1. 首先启用器件、然后对 VS 引脚供电将导致任何损坏
    >  2.如果不会对器件造成损坏、在输出电压达到 Vs 电压之前需要多长时间

    是的、没错。

    我想知道的是一种切换杆菌、如数据表中 P9的图5所示。

    此致、

    Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GK110、

    感谢您的耐心等待。

    1.在通电之前启用器件不应损坏器件。 尽管先启用器件然后再加电、器件将具有更高的浪涌电流、因为不会有受控的开通。  

    由于器件在此用例中不会有受控的导通、因此输出增加到 Vs 电压所需的时间将取决于:Vs 电压、输出电容、输出电感和电流限制。

    确保器件在此应用用例中正常工作的最佳方法是对其进行测试。

    最棒的

    Nick