This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:bq3050使用 BQ EVSW 导出.senc 或.srec

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050, BQSTUDIO, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613679/bq3050-bq3050-exporting-senc-or-srec-with-bq-evsw

器件型号:BQ3050
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQEVSW

您好!

我们有许多 LiFePO4 12.8V 20 Ah 电池组配备了 bq3050电量监测计/保护 IC。 其中一个芯片不再响应 SMBus 命令、因此我们用全新的芯片替换了芯片、现在需要对其 DataFlash 和/或 ROM 进行编程。

因此、我们需要从工作芯片(来自类似条件/SOH 的另一个电池)导出.srec 或.senc、bqStudio (Battery Management Studio)不支持 bq3050器件。 如何使用 BQ EVSW v0.9.80和 EV2300导出.srec 或.senc 文件?

谢谢。

此致。

Matthieu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bqEVSW 支持导出 senc 文件。

    要导出、请转到 pro 窗口、然后单击闪存、然后 读取到文件。 这将允许您从 gopd 器件导出 srec。

    确保器件处于 ROM 模式、否则您将无法提取 srec。 请参阅随附的应用手册、了解如何将器件置于 ROM 模式。

    e2e.ti.com/.../3884.bq500110_5F00_updating-firrmware-with-the-bqevsw.pdf

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢你的帮助。

    在收到您的消息之前、我导出了类似条件电池的.gg 文件(文本文件)、然后逐页输入(写入所有)值到全新 bq3050的 DataFlash 中。 并执行校准。

    手动逐个输入的值是否会保留在 ROM 中?

    也就是说、应该仍然执行文档中描述的操作、或者我能考虑新的 bq3050现在被编程了吗?

    谢谢。

    此致。

    Matthieu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthieu、
    gg 文件不包含数据闪存的私有参数、例如 chem id 数据。 因此、您无法考虑您的监测计已完全编程。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢你的帮助。

    此致。

    Matthieu。