This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:如何获取正确的器件类型值?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613152/bq35100-how-to-get-correct-device-type-value

器件型号:BQ35100

大家好、

请告诉我通过 I2C 获取器件类型的正确过程。

我总是得到0、但它应该是0x40、对吧?

我应该输入什么是 CMD[7:0]? 0x00或0x01?

我应该输入什么数据[7:0]?

为什么我使用 MACData 进行读取、并获得6个字节的反馈:0x01 0x00 0x01 0x00 0x00。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们很快会回来。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Device Type (设备类型)是 Control 子命令。 TI 的 bq35100网站上提供了应用简报、其中提供了通过 I2C 总线读取这些命令的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    以下是可使用的过程

    CMD 0x0002

    读取3E 将返回(Cmd Sent、Device Type、FW_Version、HW_VERSION)

    请告诉我这是否回答了您的问题。

    e2e.ti.com/.../Device_5F00_Version.log

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    谢谢
    我将尝试您的 cmd 示例。