This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45-R1:bq20z45错误

Guru**** 2559670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607303/bq20z45-r1-bq20z45-error

器件型号:bq20z45-R1

您好!

   我将电量监测计 bq20z45与 EV2300搭配使用。 我正在尝试将电池发送到睡眠模式和唤醒模式、在这种模式下、我无法使用 bqEASY 软件执行此操作。

   我收到错误" SMB terminated:VB_T2H_Unknown "。

  请帮助我解决此问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确保您的器件未处于密封状态。 通常情况下、如果器件是密封的、您会得到该误差。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 onyx 的帮助、

    如何区分器件处于唤醒或睡眠模式?

    如何从睡眠模式进入唤醒模式?

    在一个应用手册中、将"通过设置唤醒电流寄存器启用唤醒功能并检测到 SRP 和 SRN 上的电压"描述为如何实现这一功能...

    提前感谢..

    Lokesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lokesh、
    您可以将电池组顶部与电量监测计串联、也可以将电池组底部与电量监测计串联、以测量电量监测计的电流。 睡眠时的电流与唤醒时消耗的电流不同。 为了使监测计进入睡眠模式、通信线路上不应存在任何通信。 如果您尝试让监测计进入睡眠模式、则在发送睡眠命令后需要断开 EVM 与计算机的连接。 有关更多详细信息、请参阅器件 TRM 的睡眠模式部分。

    该器件通过监控 SRN 和 SRP 引脚上的压降来测量电流。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后通过将 PACK+与4P 终端短接唤醒芯片组。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 BQ 系列电池通过 HDQ、I2C、SMB 和其他方法读取和写入 bq27541 BQ20Z451、以使用他们自己的 PC 软件来读取和写入相关参数