This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:DMODE (二极管模式)与反向电流阻断之间的差异

Guru**** 2761115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613963/tps25942a-the-difference-between-dmode-diode-mode-and-reverse-current-blocking

器件型号:TPS25942A

尊敬的先生:

在我看来、DMODE 的行为类似于反向电流阻断。 但是、无论 DMODE 是否被激活、反向阻断保护始终打开。

您能帮助澄清两者之间的区别吗? 感谢您的支持!

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam Ting:

    反向电流阻断保护在正常运行和 DMODE 运行中一直处于打开状态。

    在 DMODE (非理想二极管模式)运行中、该器件使用 MOSFET 体二极管来提供电源路径。 一般而言、不建议长时间运行非理想二极管模式。 它可能会引起长期的生命问题。 此选项专门提供/设计用于支持电源多路复用应用的快速切换。

    您能告诉我系统要求和应用用例吗? 您的系统为何需要反向电流阻断? 什么是终端设备?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢您的支持!
    应用是 Type C PD。 有两个输出电压选项、分别来自各个 POL 的5V 和12V。
    是的、由于通过电源多路复用器的输出连接在一起、因此需要 RCB 功能。

    此致、
    Sam Ting
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam Ting:

    感谢您提供相关信息。
    准备好后、请分享原理图以供审阅。

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    我可以为您提供用于原理图审阅的 emial address 吗? 谢谢!

    此致、
    Sam Ting
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam Ting:
    发送到您的 ID

    此致、
    Rakesh