This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:软启动时间和反馈调节电压

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612581/tlv62569-soft-startup-time-and-feedback-regulation-voltage

器件型号:TLV62569

您好!

您能告诉我 在–40°C≤TJ≤+125°C 的结温范围内软启动时间和反馈调节电压的值吗?

根据数据表、该值仅写入 TJ=25°C

我想知道在–40°C≤TJ≤+125°C 的结温范围内或当 TJ =–40°C 和+125°C 时的值

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、
    让我通过电子邮件回答您的问题。
    此致、
    伊沃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、LVO-San

    感谢您联系我。
    我的电子邮件地址如下。

    sakai-y@clv.macnica.co.jp

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ivo-San、您好!

    很抱歉我迟到了。
    我确认了所附内容。
    感谢您的支持。

    此致、
    YUto Sakai