This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260:引脚对引脚短路测试数据

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613954/tps62260-pin-to-pin-short-test-data

器件型号:TPS62260
主题中讨论的其他器件:TPS62170

大家好、团队成员。

您是否有 TPS62260DRV 的相邻引脚对引脚数据结果?

该数据用于检查器    件是否会导致任何严重问题(着火或冒烟)、或者器件的任何引脚在任何两个相邻引脚之间短路时是否会导致严重问题。  

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个很旧的器件。 您的应用是否需要汽车器件? 如果没有、您的应用需要什么?

    此外、该 IC 还提供多种封装产品。 这将影响 FMEA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chris。
    我们的应用是汽车摄像头。
    封装为 WSON (DRV)。
    器件型号为 TPS62260TDRVRQ1和 TPS62262TDRVRQ1。
    您是否具有这些器件的 FMEA?

    此致、
    小林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您确认使用 SON 封装中的-Q1版本。

    我可以生成具有开/短引脚的 FMEA。 如果您有一个模板、请通过对话将其发送给我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与接收到的 TPS62170的 FMEA 格式相同、没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我将这一点综合起来、然后通过私人邮件发送给您。

    在 FMEA 过程中没有烟雾或火灾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Chris。
    FMEA 过程中是否没有烟雾或火灾?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确、无烟雾。 我更新了我之前的答复中的这一细节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我被忽略了。
    感谢您的支持。