This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:如何在 OTG 模式下获取输出电流

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613804/bq25703a-how-to-get-the-output-current-under-otg-mode

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25703

尊敬的先生:

我 发现 IIN_DPM()仅显示 VBUS 侧的输入电流。 在 OTG 模式下如何获得 VBUS 的输出电流?

谢谢

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OTG 模式有自己的输出电压寄存器和电流寄存器。 详细设置可在数据表中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的王先生:
    我找不到 VBUS 电流回读寄存器。 OTGCurrent ()用于设置 OUT VBUS 的电流限制,而不是回读寄存器。 ADCIINCMPIN()可以读取 VBUS 的输入电流。

    谢谢

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 OTG 模式下、您可以设置 VBUS 电流。 但是、没有用于 VBUS 电流回读的 ADC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王先生:

    希望 BQ25703能够在后续版本中添加该函数。

    谢谢

    BR