This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:直接写入寄存器

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613749/bq40z50-r1-writing-directly-to-registers

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

在最终测试期间、我需要通过编程方式更改 LED 配置(0x47F2)中的值。

我需要将值从"00 17"更改为"00 13"、运行一些测试、然后将其改回"00 17"

是否有办法做到这一点?

谢谢、

Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Larry、

    您可以使用高级 SMB 窗口发送命令以更改数据存储器参数。 有关如何更改 df 参数的更多详细信息、请参阅监测计的 TRM。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将使用什么命令将 LED 配置(0x47F2)设置为00 13?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    0x47F2不会出现在 SLUUBC1C 第80-81页的 MAC 列表中。 我将使用什么命令将0x47F2设置为00 13的值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x47F2是 LED 配置寄存器数据闪存中的地址位置。 您可以使用0x44命令更改数据闪存中的参数。 TI 提供了一份应用简介、其中提供了一个示例、您可以在 bq40z50网站上找到该简介。 《用于大规模生产的 Bq40z50数据存储器编程》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很有用-谢谢!