This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:学习周期/校准错误-电流测量错误

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611796/bq40z60-learning-cycle-calibration-mistake---wrong-current-measurement

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我在新的定制设计中将 bq40z60用于2节4100mAh (2050mA/节)锂聚合物电池。 我的最终目标是从12V (汽车蓄电池电压)或24V (叉车蓄电池电压)为其充电。

-简介:

我以前的设计用于测试目的、在交流电压下12V 和24V 输入都能正常工作。

我们需要大幅减小 PCB 尺寸(0402电容/电阻等)、并将系统的其他部分(MCU、稳压器等)集成在同一 PCB 上。

我使用了之前器件中的.srec 来引入新设计。

-问题来源:

起初、在12V 充电时、电压和电流测量正常。 但是、当我想用24V 电压为其充电时、芯片变热(bqStudio 仪表板中的温度高达55°C)、而在之前的设计中、芯片的温度不会超过40°C

错误:

我尝试在大约300 mA 的负载下执行学习周期(放电)、但我忘记了禁用计算机自动关机、无法执行完整的周期。 当我限制系统时,电流测量错误(与我的 Hameg HM7044电源和 bqStudio 相差约20mA),因此我尝试进行电流校准:

1)我在 VAC 上施加了12V 电源、电源上的电流测量值为300mA (在电池充电时略微下降)。

2) 2)然后、我在电流校准和应用电量监测计校准中输入了300mA 电流。

3) 3)瞬时、bqStudio 和电源上的电流正常、但当我将电压更改为11V 时、电源上的电流约为450mA、而 bqStudio 上的电流仅为320mA。

因为即使我使用原始的.srec 对电流测量进行编程、该电流测量也是错误的、并且始终会在24V 时升温...

是否可以将设备置于完整的出厂设置(也可以进行校准)?

谢谢你。

此致、

Loic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:以下是我当前的.srec 和.gg 文件。

    此致、

    Loic

    e2e.ti.com/.../BQ40Z60_5F00_Configuration.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否对默认 srec 进行了编程、但仍然看到问题。 只需确定使用原始 srec 进行编程意味着什么。

    使用固件 www.ti.com/.../sluc598对器件进行编程 可将器件恢复为出厂设置、前提是器件未损坏。 如果在使用默认 srec 进行编程后仍发现问题、则可能需要尝试更换 IC。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有此默认文件、因此感谢您共享它。 我尝试从 bqStudio 导入默认数据存储器并将其写入芯片、但我认为这不是覆盖校准的最佳方法。
    我现在不在办公室、我将尝试在星期一刷新默认的 srec 并告知您。

    谢谢、祝您愉快、
    Loic
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已使用 sluc598 srec 文件对芯片进行编程、将电池1和电池2的容量重新配置为2050mAh、电池组容量为4100mAh、最小电压为4192mV、分辨率为16、设计电压设置为7200mV、仅 TS1和 TS2温度、术语电压为8400mV。

    我的电池组实际上已放电:6900 mV。
    在仪表板中,显示了电压:6900mV、100%、0mA。

    I 未密封完全访问并启用了 FET、CHG_EN 和监测计。

    我尝试施加12V 电压为电池组充电、但没有发生任何情况! (Hameg 电源上约为25mA)

    我可能错过了一些东西、但找不到什么。 如果 TI 可以为每种2S、3S 或4S 配置执行默认的.srec 配置、并为每种情况提供明确的文档、这是很好的。
    我们不知道它们是如何工作的、还有很多寄存器是冗余的、例如电池容量和电池组容量、电池电压和设计电压...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用24V 适配器电压会增加监测计和 FET 的功耗、因此这可能会导致一些问题。 bq40z60对于外部组件的放置和布线也非常敏感。 这也可能导致问题。 我会比较这两种布局。 默认配置为3S、默认为 srec。 幸运的是、bq40z60中的大多数参数都是基于单元格的、因此大多数参数都可以保留为其默认值。 有一些例外、bq40z60EVM 用户指南提供了快速入门指南部分以提供帮助。 您必须更新 DA 配置寄存器中的电池数、终止电压、最小电压输出和电压分辨率、您应该能够充电。