This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:BQ24160运行

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611684/bq24160-bq24160-operation

器件型号:BQ24160

你好

请让我 澄清一下 BQ24160的操作。

1: 根据我的理解、如果 IN 或 USB 引脚连接到交流适配器/USB-Vbus、 系统电压(BQ24160输出) 是否设置为约3.7V。

   正确吗?

2: 当 IN 或 USB 引脚被连接且 电池电压高于3.7V (VSYS)时、在这种情况下、BQ24160是否直接输出电池电压?

客户将使用并联的 Tow Li-ino 电池 (他们 单独使用 Tow BQ24160) ,在此用例中 ,请在下面告知我们。

1:能否并行使用 BQ24160?  如果可以、如果将 D+/D-线路分频到每个 BQ24160、是否存在任何问题?

   我认为它在 USB 枚举过程中有一些问题。  请提供任何建议。

最恰当的考虑

Yamane

e2e.ti.com/.../Question-BQ24160.pptx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于输出电压 1和2、是的。  SYS 被调节为 MINSYS (缺省值为3.7V)或者 VBATREG+3%(如果不充电)或者 VBATREG+ICHRGE*RDSON (如果充电)中的较高者。

    关于 USB 充电1、如果使用两个与 IN/USB 和 BAT 引脚连接在一起并联的 bq24160、则只能使用1组 D+/D-来执行主 USB 检测(bq24160不执行枚举)。  此外、由于两个器件都具有相同的 I2C 地址、因此需要在 I2C 线路上使用开关 来实现独立通信。  SYS 引脚不应连接在一起、因为每个充电器将调节至稍微不同的电压。  最后、一旦电池电压 接近 VBATREG 并进入恒压模式、建议禁用 一个充电器的充电、以便只有充电器控制终端。  否则、可能会出现振荡。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是想了解双输入的需求吗? 是用于高电流充电吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    根据您的回答、我了解到它不能同时使用 USB 充电。
    当 QB24160由 USB 端口充电时、是否有任何 USB 检测时序图。
    (针对 USB 输入的基于 D+、D–的适配器检测的时序图)

    此致
    Yamane
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D/s 第9.3.10节介绍了与 USB BC1.2主要检测规范兼容的检测过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    请回答另一个问题。

    请参阅随附的 ppt 文件、

    e2e.ti.com/.../Question-BQ24160_5F00_2.pptx

    问题:

    BQ24160在 USB 检测过程中花费了多长时间?

    (BQ24160用于检测 DCP/CP/SDP 的时间。)

    我认为此过程取决于充电器 IC (BQ24160)。

    如果发生任何错误、我认为器件将重新尝试检测过程。 如果正确、器件会执行多少次?

    我想知道从 USB 端口连接到 DCP/CP/SDP 之前的时间段。

    此致

    Yamane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24160仅在 DCP (1.5A)和 SDP (100mA)之间执行主检测。 它不会按照 USB BC 1.2规范执行二次检测。 此过程可能需要从 V (IN)上升到 UVLO 电压以上的时间长达500ms。 如果出现错误、器件默认为100mA 的输入电流限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Pease 在下面告诉我。

    1:初级检测和次级检测是什么意思?

    2:如果检测过程失败、BQ24160是否会重试 DCP/SDP 检测?
    这是否意味着、如果一次出现错误、器件默认为100mA 限制设置?

    此致
    Yamane
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 管理机构多年前发布了 BC 1.2电池充电规范。  检测过程中有不同的步骤。  首先是建立通信。   接下来是 对适配器(DCP)或 USB 端口(SDP/CDP)的主要检测。  接下来是次级检测、进一步 隔离 DCP 端口以及 USB 端口是 SDP 还是 CDP。    该规格给出了每个步骤的超时。 无论如何、这样做的目的是让充电器为系统主机提供足够的电源、以便它可以用 USB 主机枚举并了解有关 USB 端口可以提供多少功率的更多信息。

    如果 bq24160未在数据表中指定的超时时间内建立通信或完成初级检测、则器件默认为100mA 输入电流、并等待系统主机与 USB 主机枚举、然后将输入电流限制增加到一个安全值。