This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 AM57XX ARM 处理器的高温 PMIC

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613916/high-temperature-pmic-for-am57xx-arm-processor

主题中讨论的其他器件:TPS659037AM5728

我们的应用需要适用于 Sitara AM5728处理器的扩展温度(工作温度高达105°C)电源管理系统。 所有在线文献表明、TPS659037 PMIC 的使用是强制性的。

    • 是否提供此 PMIC 的扩展温度版本?
    • TI 是否有适合在高温环境中对 AM5728进行电源管理的推荐解决方案?

 

使用替代 PMIC (例如 TPS650250-QI)为 AM5728供电可能会产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ED、

    我已将此主题分配给 TPS659037 PMIC 专家。 他会尽快回复你。

    此致、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ed、

    当您说"工作温度"时、您是指环境温度还是结温? TPS659037支持85C 环境温度和125C 结温。
    我知道 AM572x 处理器仅支持高达105C 的结温、因此我认为它不支持105C 的环境温度。 在这种情况下、TPS659037应满足要求。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据工作温度、我指 的是器件数据表中引用的器件最大额定温度、我假设这是结温?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了增加一些细节;我们打算在接近其额定结温(+105C)的环境条件下运行 AM5728。

    您是否说 TPS659037无法实现这一点? 环境温度和结温之间的差异是否真的是+20C?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ED、

    TPS659037的功能和参数可在高达125C 的结温下工作。 您确实需要确保内部功耗足够低、以便在环境条件下 Tj <= 125C。 我们有一个功耗估算工具来帮助估算这一点。 Ta 和 Tj 之间的差异可能超过20C、具体取决于 PMIC 的总负载。

    e2e.ti.com/.../3366.power-estimator-tool

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karl、

    这是非常有用的信息-非常感谢。

    此致、

    ED