This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:BQ25504:是否需要电池充电器 IC?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613659/bq25504-bq25504-does-battery-charger-ic-needed

器件型号:BQ25504

我计划使用 bq25504通过太阳能电池为18650锂离子电池充电。

太阳能电池的 VOC = 2.7V、ISC = 1.5mA

正如我所知、bq25504并不意味着采用 CC/CV 算法、但这是锂离子电池充电所必需的。

因此、我想知道如果我仅使用 bq25504来为电池充电会发生什么情况。 这是可以的吗? 如果是、电池是否会出现任何问题?

我还需要知道锂离子电池充电器 IC 的主要用途是什么。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Le、
    请参阅以下主题: e2e.ti.com/.../613374
    唯一的问题是充电速度慢。
    -Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    但我仍然有一个重大的关注。 当 VSTOR 达到 VBAT_OV 时、升压转换器将关闭、这意味着电池没有电压? 我不知道自己是否会站着。 因此、为了给电池充满电、我必须向电路施加电压才能实现这一目的。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Le、
    是的、这是正确的。 您可以设置 VBAT_OV 电阻器、以便确定该值。 最小值为2.5V、最大值为5.25V。 当升压转换器被禁用时、此位被置位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raheem、


    但数据表显示"为了使电池为 VBAT_OV 充电、输入功率必须超过负载开启所需的功率
    VSTOR。 有关最低输入功率要求的指导、请参阅电源相关建议部分。" 我设置 VBAT_OV=4.2V、然后当 VSTOR 达到4.2V 时、充电器将被禁用、但我的电池还未达到4.2V。 那么、为了在4.2V 电压下为电池充满电、我该怎么做?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Le、
    数据表中说明这一点的原因是系统负载连接到 VSTOR 引脚。 VSTOR 和 VBAT 之间有一个 PMOS FET。 如果 VSTOR 上的负载等于或大于输入提供的功率、则无法为电池充电。 当 VSTOR 达到4.2V 时、电池电压也将为4.2V 减去 RDS 电压降、因为 VBAT 和 VSTOR 之间的 FET 始终开启、除非 VSTOR 低于 VBAT_UV 以保护电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是真正的需要,这也是我们为手机或其他东西充电的方便方式。上 个月我买了一个快速无线充电器,它与三星 s7、s7 EDGE 兼容。 S6 S6 EDGE 和星系笔记5、iPhone。每次我想给手机充电时、我都不需要插入 USB。除此之外、这款无线充电器后面有一个冷却风扇、 °温度仅为32°-35 ̊ C。因此其质量足够好,易于携带,也可用作 iPhone 充电器座,以便在充电时享受音乐、电影和聊天~,所以我想向您推荐。希望我的建议对您有所帮助 您的~