This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:VEN 引脚脉冲持续时间是否可配置?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613341/bq34z100-g1-is-ven-pin-pulse-duration-configurable

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我在定制电路板上使用 BQ34Z100-G1。

当电路板仅由电池供电时、我仅在测量仪表(监测计处于睡眠模式或完全睡眠模式)期间使用 VEN 引脚激活分压器、工作正常。

但是、当我的电路板由外部电源供电时(电池正在充电、电量计处于正常模式)、我想强制 VEN 引脚持续为高电平。 (因为我将分压器用于原理图的另一部分)
有可能吗? 我该怎么做?

目前、在正常模式下、我看到每1000ms 有一个125ms 的脉冲、我的目标是使该脉冲更大、或者尽可能在高电平下持续。

感谢你的帮助。

弗拉维昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、

    TI 似乎没有人能回答...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗拉维昂、

    这很不可能。 125ms 是监测计进行电压测量所需的时间。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的回答。
    我知道125ms 是电压测量的最短时间、但如果这个持续时间可以增加的话、那会很好。
    由于您的回答以及由于一周以来、我有时间反复学习数据表、现在可以确定脉冲持续时间不可配置。

    弗拉维昂。