This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65140EVM-031:Vo3输出问题。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613462/tps65140evm-031-vo3-output-issue

器件型号:TPS65140EVM-031

您好!  

进行测试 、并使输出电压如下所示。

输入电压:5V

VOUT1:10V  

VOUT2:-6V  

VOUT3:21V

为了产生所需的输出电压、修改了 FB 电阻器、如下所示。

它首先在没有 LCD 连接的情况下工作正常。 但在连接 LCD 后、Vo3输出电压高达25.3V。

之后、即使未连接 LCD、V03输出电压也始终为25.3V。

要使 Vo3 = 21V、 是否需要任何其他设置?

为什么 Vo3输出提高到25.3V?

请尽快让我获得您的答案。

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有任何更新?
    请尽快让我获得您的答案。

    谢谢、此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helly Nicky、

    您是否检查了 VO1? 根据您选择的值(R3)、电压应为12V

    如果您希望 VO1为10V、R3应为56k Ω。

    在电流配置中、您将无法在 VO3上实现21V 电压。 我为您提供以下建议:

    • 如果 VO1 = 12V ->拆下第二个电荷泵级(拆下 C7、使引脚 C2+/-悬空)
    • 如果 VO2 = 10V ->请将 R3更换为56kOhm

    请告诉我需要哪种配置。

    谢谢你。

    此致。

    Ilona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ilona、

    我对您的评论有疑问、如下所示。
    这是否意味着我无论如何都无法在 Vo3上实现21V?
    或者、如果我选择您的建议之一、我可以在 Vo3上实现21V?


    在电流配置中、您将无法在 VO3上实现21V 电压。 我为您提供以下建议:

    如果 VO1 = 12V ->拆下第二个电荷泵级(拆下 C7、使引脚 C2+/-悬空)
    如果 VO2 = 10V ->请将 R3更换为56kOhm

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    我的意思是、在当前配置中、您将无法实现21V 的电压。仅当您选择其中一项建议时。

    此致。
    Ilona