This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426EVM-738:BQ27426

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614086/bq27426evm-738-bq27426

器件型号:BQ27426EVM-738
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、

最近 、我使用充电器 bq24192EVM 和监测计 bq27426EVM 对手机锂离子电池进行一些测试。

然后、我会排列测试数据并将其上传到 http://www.ti.com/tool/GPCCHEM?keyMatch=gpc&tisearch=Search-EN-Everything 以获取化学 ID。

最后、我获取电池化学 ID 3945、然后在 Bqstudio 软件中选择化学 ID、并获取默认数据存储器并进行保存。

之后、我再次执行数据存储器更新测试、并保存更新后的数据存储器。 但是、当我分析数据存储器中的 Ra 表时、我遇到了一个问题。

更新的 Ra 表的分布正常、但我发现默认 Ra 表对于在 SOC 为100%时 Ra 获得最高值非常奇怪、 这不是常见的做法。

我想知道为什么默认 Ra 表存在这 种不合理现象、或者默认 Ra 表仅随机生成?

感谢您的回复!

薛浩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Xueha:

    您能否与 Ra0共享显示 Ra 表且 Ra0值最高的 gg 文件? 您能否确认它是 Ra0_0而不是 Ra0_14、因为空(0%)时、它对应于最高值 Ra_014。 在空电时、电池的电阻最大。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Onyx

    我的 gg 文件已发送到您的电子邮件箱、感谢您抽出宝贵的时间。


    薛浩