This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:I2C 总线

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613557/bq27750-i2c-bus

器件型号:BQ27750

尊敬的先生:

我想在我的设计中使用 BQ27750。 我注意到 BQ27750的 I2C 总线为1.8V。 我可以直接连接到3.3V 总线吗? 我板上的另一个器件都是3.3V 接口。

我发现 SCL 和 SDA 上有3.3K 的下拉电阻器。 I2C 总线的上拉电阻为1~10K。 总线是如何工作的? 由于上拉/下拉电阻器、总线可在中电平下工作。

谢谢

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好、
    您可以直接连接3.3V 总线。 用于将监测计与计算机连接的 i2c ev2400适配器的端口上拉至3.3V。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    好极了。

    但  我仍然对3.3K 下拉电阻器感到困惑。 这与通用 I2C 总线不同。

    谢谢

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定为什么也会出现这种情况、可能会导致错误。 您应该忽略它。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    谢谢。