This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:可更换电池系统

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613227/bq34z100-g1-replaceable-battery-system

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

您好!

我想将 Bq34z100-G1用作12节铅酸电池的主机侧电量监测计。

如果我断开电池并重新连接、SOC 会发生大约5%-10%的变化。

Bq34z100如何计算新的 SOC? 必须是处于宽松状态的电池?

我该怎么做、系统更可靠?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    插入电池后、监测计会进行 OCV 测量并运行剩余容量仿真以预测 SOC。 因此、是的、插入电池后、电池必须处于宽松状态。 这是主机侧电量监测的回退。

    谢谢
    Onyx