This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:电气问题 bq40z50-R1

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613232/bq40z50-r1-problem-electrics-bq40z50-r1

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO

大家好、

我开始测试我的 bq40z50。 温度以及电压。

我现在面临的这些问题我尚未解决:

1 -电流为32767、而每个电池的电流没有充电、无法校准、bqstudio 崩溃。

2 -在我的放电测试期间、我想手动测试 MOSFET、但这里我有不想发送电压的 DSG。 DSG 的反向问题、最终以7.25v 的电压停用、激活后发现自己的电压为25V。 知道我的总成由4节电池(14.4V)供电、容量为6Ah。

3 - 在我的负载测试期间、电池以16.20v 而不是16.80伏特的电压完成充电。 我必须手动激活"EN-FET"和"PRS"以验证负载

我的应用中的平均电流为20/25安、峰值为66安。

4-如果您可以查看我的配置,以便我从良好的配置开始

已附加我的配置  

e2e.ti.com/.../bq40z50_5F00_r1_5F00_config.zip

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、
    使用以下链接中的默认固件重新编程您的器件。 如果您仍有测量问题、请使用 bqstudio 的 CALIBRATION 选项卡校准器件

    www.ti.com/.../sluc585

    谢谢
    Onyx