This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:更改 EMI 的 BTST RC 值

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613908/bq24133-change-btst-rc-value-for-emi

器件型号:BQ24133

尊敬的先生:

我们在产品上使用的是 BQ24133、但当充电电流大于1.1A 时、EMI 会发生故障。

将 R156更改为10欧姆、将 C174更改为470pF 后、EMI 有所改善。

如果我们应用上述更改、是否会产生副作用?

谢谢。

此致、

Kane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

    将 C174保持为47nF、因为这是每个周期保持电压高于3V 或4V (VBTST_REFRESH)所需的。

    该电阻器不会导致任何问题、它应改善 EMI 结果。 如果仍然存在 EMI 问题、也可以在 SW 节点上使用 RC 缓冲器来降低边缘速度。 降低 EMI 的更好方法是将电感器放置在非常靠近 SW 输出的位置、将感应电阻器放置在靠近电感器的位置、并将输出电容器放置在非常靠近感应电阻器的位置。 功率级环路越小、EMI 就会降低。

    此致、
    Steven