This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:电压校准问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613676/bq34z100-g1-voltage-calibration-issue

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQEVSW

我无法使用此监测计执行电压校准。  

我的电池电压为25.03V (25030mV)。 在 bqStudio 的校准屏幕中、当尝试校准电压时、我会得到这个错误:"校准-校准电芯电压超出范围。 该值以毫伏为单位。 请检查值并重试"

分压器的设计是适当的(根据监测计的数据表)。 我们可以手动将一个值(基于硬件分压器设计)放入分压器数据闪存位置、这会在正确的镇流器中提供电压读数、但我们希望能够使用校准功能获得准确的电压读数。

请注意、数据表中的电压校准说明非常糟糕。 例如、第8.2.2.1.3节提到使用"评估软件"校准分压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    器件发布后、bqEVSW 是为器件设计的工具、因此在用户指南中将其提及。 但是、bqstudio 现在是我们的新工具、但文档尚未更新以反映这一点。

    针对您的问题、您是否在数据闪存中设置了 voltsel 位并为您的电池配置了适当数量的电池?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、VOLSEL 位被置位、并且串联电池节数(6)也被正确配置。

    请参阅随附的 configuration.e2e.ti.com/.../FGParams.gg.zip gg 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设置 voltsel 后,是否发出了重置命令? 您有 EVM 吗? 如果是、您是否在 EVM 上遇到了相同的问题?

    也请分享您的原理图。