This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105:BQ24105RHLR - IC BATT 充电器多通道20QFN

Guru**** 2603475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613762/bq24105-bq24105rhlr---ic-batt-charger-multi-chem-20qfn

器件型号:BQ24105

帮助!  尝试确定是部件问题还是其他问题。  部件经确认为真实和真实。  我们将两个芯片的序列号与单个生产一起使用。  第一个序列号为:TI79J、第二个序列号为:TI7BK。  第二个序列号是:TI7BK 全部通过、第一个序列号 TI79J 全部失败。 第一个序列号在第一阶段出现问题、当我们打开电源并连接电池时。其他部分、我们看到、随机、因为我们第一次连接电池时一切正常、我们断开了电池。 但是、如果我们在几分钟或几秒钟后重新测试、然后打开应用程序电源并仅断开电池或电池而未断开连接、则 DUT 会出现故障。  是否有人能帮助您了解潜在问题或引导我找到正确的方向?  这个零件帐篷是否有很多问题?

谢谢

Dan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他问题:
    检测到电池、但未检测到必须终止充电的峰值电压。
    如果在充电阶段断开电池、器件将无法识别电池是否存在并保持充电状态、引脚 STAT1处于低电平;仅断电会复位充电状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我以前在该器件上没有听到类似的问题。 让我们来了解一下它的来源。 首先、我需要此设计的原理图。 请在此处上传。 此外、请提供什么是输入源电压和电池电压/化学成分。

    是否有任何系统直接连接到电池? 如果是、它连接在哪里? 在感应电阻器之前或之后?

    除了可能干扰充电器之外、还有其他任何电路吗?

    如果可以、在连接和断开电池时、请查看 FB 引脚、VIN 电压和 VBAT 电压的示波器截图。 我想查看这些示波器镜头上是否存在任何可能导致此问题的异常。

    此致、
    Steven