This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38502-ADJ:针对驱动使能引脚的应用建议

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611901/lp38502-adj-application-suggestion-for-driving-enable-pin

器件型号:LP38502-ADJ

您好!

我尝试直接从器件型号 APX809-29SAG-7驱动 LP38502的使能引脚、我发现监控电路无法将新的逻辑电平置为有效(在上电后一直保持低电平)  尽管它似乎能够保持使能高电平、但如果我通过将网络暂时短接至3.3V 电源轨(暂时短接引脚1和2)来强制网络为高电平。 LP38502的数据表似乎仅灌入1nA 左右的电流、这一点由监控电路确定。 我尝试在3.3V 和使能引脚(引脚1和2)之间使用10千欧电阻器、我尝试在它们之间不使用电阻器、我尝试在100欧姆和10千欧之间使用各种值以不起作用。

如果我提起使能引脚、监控器芯片输出会在预期的超时后被拉高。 只有在连接到 LP38502时、才无法将其置为有效。

有关使用使能引脚的任何其他提示都很好。

原理图如下。 请注意、已组装 LP38502芯片、而不是我知道在内部将使能引脚拉至高电平的 LP38500。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    您描述的情况非常奇怪、该监控器应该能够驱动 LP38502的使能引脚、因为它只是 MOSFET 的栅极、因此需要的电流非常小。 遗憾的是、您的原理图没有显示出来、您是否可以尝试重新发布它? 目前、我唯一能想到的是、电路板可能有一些从使能引脚到接地、焊剂或其他方面的意外泄漏路径、这对于监控器来说太难克服。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    最终原因是我的3.3V 上的持续时间非常短的下降尖峰。然后、监控器因此保持复位状态-这正是它所要做的。 没有注意到这是我最大的错误!