This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825A:电流限制、软启动和时钟修改

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3825A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613807/uc3825a-current-limit-soft-start-and-clock-modifications

器件型号:UC3825A

您好!

我收到了我的一位客户提出的以下问题。 如果您需要更多信息、请告诉我。 谢谢!

ILIM 引脚--能否将其配置为启动和正常运行期间的断续过流/短路?  我尝试了仿真、但看不到它。  它现在保持打开。  如何实现? 目前只有一个 CS 变压器用于逐周期电流限制。

软启动--软启动电容器是否可以放电以关闭转换器? 较大的电容器是否是对输出进行软启动和控制过冲的选项? 还控制 PWM 启动时的浪涌?

时钟--是否可以直接在引脚4上使用外部时钟,而不是在引脚5和4上使用电阻器和电容器?  在仿真中、我对两个200kHz 异相时钟进行 OR 运算、以400kHz 为部件计时、因此每个输出以200kHz 的频率切换。 仿真没有问题、但只是想确保这一点。

Ryan Bishop  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    请在下面查找我对您问题的答复:

    ILIM 引脚:否、UC3825A 不具有断续功能。

    软启动:是的、我认为是的、因为正如您在数据表第1页的方框图以及第8页的陈述中看到的、当 SS 为低电平时、误差放大器输出被强制为低电平、这会导致 PWM 比较器输出变为低电平。 通过增大 SS 电容、浪涌电流将减小、同时增加启动时间。

    时钟:理想情况下是、但实际上并不合适。 因为如果你看看图 4、CLK_LEB 信号不是纯方波。 该信号下降斜坡的斜率控制 LEB 信号的脉冲宽度、该脉冲宽度是消除电流感测信号上出现的噪声所必需的、您一定会在实际应用中看到这种噪声。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    王新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、使用 RC 创建时钟的浅降并在引脚4上使用时、会怎么样呢?

    Thx   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    时钟的下降幅度越小、前沿消隐周期就越小。 如果 LEB 周期变得过小、则可能无法消隐电流感应信号的噪声/尖峰。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为较快的时钟下降将产生较小的空白时间?我有一个较长的时钟。  如果您想人为地缩短下降时间、以便在需要时具有一些消隐期、您是否会说这是另一种方法?

    Thx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我的拼写错误。 我的意思是下降越快、LEB 周期越小。 你是对的。