This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:将 UCC28950用于 Sepic 函数

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614048/ucc28950-using-ucc28950-for-sepic-function

器件型号:UCC28950

你好! TI 支持、

我将确认我们是否可以使用 UCC28950构建直流/直流转换器、将120V 至240V 直流转换为200V/400V (2A/1A)。 该应用适用于太阳能电池板 DC/DC 应用。 是的、我想使用 ZVS、ZCS 拓扑。 请再次确认。

非常感谢!

Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnson

    UCC28950可满足您的规格要求。 您可以根据以下设计文件来设计此直流/直流。 变压器匝数比。

    www.ti.com/.../slua560c.pdf

    此致、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的确认。

    Johnson