This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:MOSFET 驱动器

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613819/lm5045-mosfet-driver

器件型号:LM5045

朋友们、您好!

我对 LM5045有疑问、非常感谢您的帮助。

我们是否可以  通过两个栅极驱动器隔离变压器 将 LM5045输出(A、B、C、D)连接到高侧和低侧桥式 MOSFET,同时不连接任何额外的驱动器 IC?

 MOSFET 高侧电压大于150V。

此致

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jenny、

    根据您提供的信息、我假设您希望使用外部隔离变压器的原因是集成 FET 驱动器的开关节点的额定电压最大为105V (自举为116V)。 是的、您可以使用栅极驱动变压器来实现它。

    此致、
    王新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、wangxin、

    非常感谢您的建议。

    我们使用 LM5045制作了2个原型板。我们得到了 HO1、HO2、LO1、LO2脉冲,但没有得到 SR1、SR2脉冲。
    原因可能是什么。

    此致

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jenny、

    您是否看到 SSSR 电容器电压上升? 请注意、如果 SSSR 电容电压低于1V、SR 脉冲将被钳位。

    此致、

    王新