This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62143:TPS62143由于未知原因而在现场死亡

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613345/tps62143-tps62143-dies-in-field-for-unknown-reason

器件型号:TPS62143

您好!

我们将 TPS62143用于我们的 RFID 产品中、直流/直流转换器似乎没有明显的原因而死。

我们与 TI 的 Mike Farley 保持联系、至今未发现根本原因。 到目前为止,只有几个单位受到这一问题的影响。

到目前为止、我们未能看到电路板电源(12V)出现任何问题、并且器件本身已通过 UL 认证。 为了保护、我们有跨接、但问题似乎不是来自外部尖峰。 连接到转换器的电路最大消耗900mA 除此之外、只有提供的 RS485接口外部短路以及其他组合严重问题才能实现。

基于该电路不应使 TPS62143过载。 我们将损坏的 IC 发送到外部实验室进行分析、它在输出上显示出一些压降(至少我们假设它是输出 FET)。

监控 TPS62143的输出电压时、它在5.25V 时看起来稳定(我们使用 DEF 引脚获得更高的输出电压)。 但是、我们通过对单个单元进行应力测试、在实验室中成功地使其死亡-在读取 RFID 卡时 LED 闪烁和声音播放。

基于这一点、我想问 TPS62143输出端的电压尖峰是否会导致 IC 停止、以及此类尖峰需要具有何种幅度(到目前为止我们没有看到任何)。

此外、我想问扬声器的电感是否会导致稳压器的环路稳定性问题。 随附了电源电路以及扬声器驱动器和 LED 驱动器原理图。

由于某些设备在客户安装时已死亡、这对我们来说是一个非常紧迫的问题、因此我们非常感谢您的帮助。

此致

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将与 Mike 和 Jack 一起查看您与他们讨论的内容。

    直流/直流故障通常由 PCB 布局和/或 Vin 上的热插拔过冲引起。 如果 Vout 超过绝对最大限制(在本例中为 VOS 引脚)、这也会导致损坏。

    您能否尝试并重新产生另一个故障、同时在 Vin、Vout、SW 和 PG 发生故障时进行监控? 您可能会在输出电压下降时触发、以触发示波器来捕获故障点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不幸的是没有-这个问题几乎没有发生,因此很难重复。 我们仍然无法完全排除客户的电源。 有些读者几周后才在现场失败。

    因此、我们想知道 TPS62143输出上的尖峰可能会杀死 IC、以及这样的尖峰需要具有什么种类的振幅(到目前为止、我们没有看到任何)。
    此外、我们还想问扬声器的电感是否会导致稳压器的环路稳定性问题。 随附了电源电路以及扬声器驱动器和 LED 驱动器原理图。

    一切都很棒!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、听起来就像您能够在实验室中使用定义的事件组合来重现它。

    VOS 引脚的额定电压为7V、因此高于此值的尖峰可能会导致损坏。

    您可以在音频运行时检查输出电压是否存在振荡等、以检查稳定性。 我认为这是可以的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们还找到了此 E2E 案例:
    e2e.ti.com/.../1013715

    该 IC 可能存在一些问题。 TI 支持部门已经审查了布局和原理图。 现在、我们可以通过定期对其进行应力测试来使器件发生故障。 我们的电路的电流消耗始终保持在1A 以下。 到目前为止、我们尚未在输入和输出上看到单个尖峰导致稳压器死亡。

    对于现场设备和客户来说、这是一个更加令人担忧的问题。 我们还对设计进行了温度测试、没有发现任何问题。 即使负载远高于我们在应用中的体验、我们也能很好地消除最高结温(即使在85°C 环境温度下也是如此)。 但是、这些装置在室温下会发生故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下触发的死亡事件。 从示波器图中可以看出、5.25V 以及输入看起来很干净。 我们在输出电压的下降沿触发、以显示器件何时死机:

    用于开关的 FET 是否会由于以下问题而同时导通:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您捕获故障。 您需要做些什么才能实现这一目标? 如果任何事情是专有的、请继续并开始与我进行"对话"、以便进一步讨论。

    您是否能够相当轻松地在实验室中导致故障? 从最后几个帖子中看不清楚。

    如果您可能导致另一个故障、您能否以~1 usec/div 的频率触发并将 SW 节点添加到示波器中?

    是否可以向我发送您的布局以再次检查? 我不相信我以前见过它。

    Mike 似乎休假了一段时间、但他可能会在回来时帮助您进行调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这并不容易-如果我们将24个装置保持在大约12小时的运行时间(在恒定应力条件下= RFID 读取、LED 闪烁、声音播放)、其中大约有一小部分装置会死。 是否将示波器连接到正在死亡的设备完全是幸运的。 如果我们更换死区单元上的直流/直流转换器、它将再次正常工作。 我们可以尝试监控 SW 节点、但同样、可能需要几天时间才能发现故障。

    TI 支持部门在之前对布局进行了审查、重点关注 EMC。 我可以再次分享光绘文件-但我宁愿直接将其发送给您、因为这是一个签订了 NDA 的客户项目。 因此、我们需要掩盖一些部件。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    理论上、哪些因素会导致 SW 控制中的两个 FET 同时"导通"? 较低的输入电压是否会降低这种情况的可能性?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、我们可以讨论专用消息系统的布局。 无需在公共论坛上讨论您的特定系统详细信息。