This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55330:TPS55330无法从12V 输入电压升压54伏

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613451/tps55330-tps55330-fails-to-54-volts-boost-from-12v-input

器件型号:

您好!

最近、我设计了一个使用 TPS55330在运行期间将电池供电应用保持在12V 升压状态的电路板(请参阅随附的原理图)。 这些在大多数情况下都是正常工作的。 但是、我发生了灾难性的故障、现在正在输出54V 输出到电路板上。 根据数据表、系统应该只能提供高达24V 的电压、我怎么可能看到54V 的输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电路看起来是开环运行的:请检查 R34连接、尤其是焊接。 您可以在输出端施加电压、然后查看 FB 电压是否与施加的电压成比例、该比例由 R34和 R36决定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    因此、我检查/更换了分压器网络、检查后发现电阻器正常。 现在、引脚本身似乎已损坏。 那么、在开环中、这个芯片完全有可能超过它列出的24伏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一旦进入开环状态、占空比可被推至最大值、您最终可以得到可能的结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供的信息! 这是一个很好的故障案例。