This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:器件在加电时有时会发生故障

Guru**** 2343770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611626/tps22810-part-sometimes-fail-on-power-up

器件型号:TPS22810

我设计了电池供电的 LED 驱动器和 USB 电源、该部件用于在电池放电时断开负载与电池的连接、以防止过度放电。  在大多数情况下、该器件工作正常、但在组装的新电路板中、20-40%的电路板在加电时会立即出现此器件故障。  首次加电后的某个时间、另一个~10%失败、但在加电时再次失败。  

附加了原始设计。  EN 引脚用于在输入电压上升到高于特定阈值时启用输出、类似于图18中的示例。  我认为较慢的上升时间会有所帮助、因此在 CT 引脚(接地)上添加了一个10nF 电容器、以提供2ms 的上升时间。  然而、我在示波器上注意到上升时间没有变化、然后我在数据表中注意到、为了使这个上升时间函数工作、Vin 需要在 EN 被置为有效前保持稳定。  我将电容 C27增加到1uF、这会在 EN 变为高电平之前导致更大的延迟、因此我会看到~2ms 的上升时间。  遗憾的是、芯片继续出现故障。

输出轨上的总负载约为100uF。  输入(+9V_SW)通常由电池提供9V 电压、但当电池充电时、可由墙上适配器提供高达12V 电压。  

数据表指出:"该器件具有热保护功能。 因此、该器件可保护自身免受过热和过流情况造成的热损坏。 因此、在电路板设计人员不考虑任何特殊设计注意事项的情况下、从根本上满足安全工作区(SOA)要求。"  但对我来说、情况似乎并非如此。

有什么想法或建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AQ、

    这肯定是奇怪的行为、尤其是 ON 引脚上的延迟和2ms 上升时间。 它看起来也不会超过任何最大电压。 几个问题:

    1. 当您说器件启动时失败时、它如何失败? 开关是否无法打开、或者是否尝试打开并停止?  
    2. +9V_OUT 上的负载拉取了多少电流?
    3. 您是否有理由在开启之前相信器件已损坏? 我的意思是、您是否认为插入电池的操作可能是损坏的原因?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Alex。  当故障发生时、它们会立即或在几秒钟内执行此操作。  有时会有一个爆裂声和烟味,我们甚至看到了火焰。  一旦发生故障、我会看到 Vout 到接地短路。  为了确认、在拆下部件并检查电路后、没有短路-它在部件内短路。

    满载时输出消耗大约1A 的电流(在外部 LED 条和 USB 器件之间划分、电路板上的电流限制为1A @ 5V)、但未连接负载时发生这些故障。  此时、只有电路中电容器的负载和运行几个开关模式稳压器的任何静态电源处于活动状态。  我们还会在连接任何电池之前看到这一点。  我们测试的初始步骤是插入12V 充电电源(无电池)、并打开(物理)开关、从而将12V 电源引入此 IC。  然后、它应该很快打开输出、此输出为电路板上的其余电路供电。  在我们使该组件发生故障的各种电路板中、在更换部件后、我们没有发现电路板的任何其他部件有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AQ、

    这绝对不是预期的器件行为、尤其是对于您所描述的负载条件。

    您是否可以通过任何方法来提供2ms 导通的示波器截图? 我想看看导通行为是否看起来正常(线性形式从开始到结束)。

    此外、当12V 电荷电源插入器件时、它是否处于激活状态? 如果是、此热插拔事件可能会导致 TPS22810输入无法处理的高压瞬变。

    您是否曾尝试在已知良好的设备上重复测试、以查看重复测试后是否失败? 可能只有20-40%的器件最初发生故障、但我想知道在该测试下它们是否都最终发生故障。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好、 F0000TEK.JPG 图片是在 C27为0.1uF 且 CT 和地面之间有10nF 电容器时拍摄的。  上升时间约为20us。  将 C27更改为1uF 后 、采用了 F0003TEK.JPG。  上升时间看起来更像预期的2ms。

    当插入电路板时、12V 电源可能处于激活状态、但是电源在到达 U5之前通过物理开关、因此在我们看到故障时开启时、电压保持稳定。  但开关仍然存在瞬变的可能性。  我可以尝试将 Vin 直接连接到电源(这仍然会使其暴露在这些潜在的热插拔瞬变中)、并仅使用开关来启用器件。

    今天我们收到了一份现场已有几周的报告(在我们开始看到此问题出现之前发送)、该报告中的故障相同(附图)。  因此、我不确定最初通过的每个器件是否最终都会失败、但似乎至少有一些器件会失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AQ、

    感谢您提供的信息、示波器截图未显示任何相关行为。 与我们的团队讨论后、我们还有一些其他问题可以帮助我们解决此问题:

    1. 对于该应用、是否需要流经 TPS22810的反向电流? 由于涉及备用电池、我们需要确认是否存在这种情况。 如果是这样、则可能会不受控制地将流经器件体二极管的反向电流(关断时)、并导致器件快速升温。
    2. 您是否有可以共享的 TPS22810导通输入电流波形? 如果很难获得电流探头来测量这里的电流、也许您可以在负载开关打开期间测量来自适配器本身的电流。 这将有助于我们消除导致此问题的过多电流消耗。
    3.  您能否分享开关的原理图/布局、以便我们了解是否有任何可能导致损坏的配置?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex、我可以给您发送原理图-我是否可以使用电子邮件地址?

    我还将尝试对其进行设置、以捕获电流测量值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AQ、

    请随时通过 a-kaknevicius@ti.com 向我发送任何信息。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius