This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703AEVM-732:BQ25703A

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612139/bq25703aevm-732-bq25703a

器件型号:BQ25703AEVM-732
主题中讨论的其他器件:BQ25703ABQ25703

目前、我正在为我们的应用评估 BQ25703A。 我有演示板 BQ25703AEVM。 我对该器件几乎没有什么疑问。

1) 1)数据表显示“通过各种输入源为1到4节电池充电,并通过电池电压调节1.024 - 19.2V”。 我们针对5 * AA 镍氢电池(每节电池1.5V)的设计规格、因此电池电压总共将为7.5V。 是否可以将此器件用于我们的产品。

2) 2)我已将 BQ25703A 设置为1节4.2V 锂离子电池,但无法读取 Battery Management Studio v1.3.72上的充电和放电寄存器。 我可以读取 Vbus、Psys、VBAT 等

3) 3) ILIM_HIZ 引脚的用途是什么。

此致  

Babar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 7.5V 电池电压应该正常。 请将 CELL_BATPRES 设置为 2S 设置、以避免 设置一个电池 SYSOVP。

    2.如果通信正常、您应该 能够读取0x02H 充电电流寄存器。 要读取 充电或放电电流读回寄存器0x28H、还请检查充电选项2 (0x32H 寄存器):IBAT_SEL 位。

    ILIM_HIZ:

    a.限制输入电流(请参阅数据表:8.6.6.1输入电流寄存器)。

    b.高阻态模式 (请参阅数据表:8.3.2.4器件高阻态状态)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1:您的意思是、即使使用5节 AA 电池(每个电池1.5V)、7.5V Vbat 也没关系?
    -根据7.5V 电池组的充电电压要求,将其设置为2S 设置是可以的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是说、如果 CELL 引脚是一个电池设置、SYSOVP 大约为5V。 因此、它无法将输出电压充电至7.5V。
    在2S 设置下、默认充电电压为8.4V。 您可以在启用充电之前将其更改为7.5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我仍然无法读取输入、充电和放电电流。 我能够读取电压、但不能读取电流。

    在 ADC 选项上、我启用了 ADC_ICHG 和 IDCHG、但仍然无法读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq25703一次性将所有 ADC 通道转换为寄存器值。 如果您能够读取电压、则应该能够获取电流值。
    您是否会检查 IBAT 和 IADFT 电压? 充电器在轻负载时进入 PFM 模式。 但是、ADC 转换器不获取平均电流值。 当 ADC 转换开始时、充电器开关 FET 可能关闭、电流可能为零。
    您是否会增加系统负载以使转换器以 PWM 运行? 然后再次读取电压和电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我增加了系统负载并开始读取输入电流。
    我尝试设置更高的充电电流(充电电流寄存器)、但它不变。 它会返回默认设置128mA。
    我正在获得
    IBAT = 0mV
    IADPT=29mV
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是为什么您可以读出充电电流或输入电流问题、因为它们是零或几乎为零。
    问题是非 ADC 问题。 这是充电器电流寄存器复位问题。 因此、当您读取电流时、请检查充电电流是否复位。 此外、请阅读充电器状态寄存器以帮助我们找出问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有另一个问题。

    当主电源断开(由电池供电)时、如果 VBAT 低于4V、则我无法读取寄存器、并且偏置电压3V3不会进行调节。

    感谢您的支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们对这一新问题开始新的威胁。 请向我发送 SCL 和 SDA 波形。  然后、我们可以调试问题的来源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否只需要 SCL 和 SDA 线路的读取波形?