This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28226:TPS28226在22-30Hz#39;s 的频率下无法正常工作

Guru**** 2560240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS28226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612276/tps28226-tps28226-not-working-correctly-at-a-frequency-of-22-30-hz-s

器件型号:TPS28226

你(们)好

我刚刚使用 TPS28226并借助2个 n 型器件构建了一个半 H 桥电路、并且遵循了与数据表类似的设计。 但希望在22Hz 的低频谐振电路中使用输出。

但器件在此频率下无法正常工作。 电桥中心点的安装线圈为3、3亨利 、后跟一个8.5uF 电容器、提供 大约30Hz 的谐振频率。 但该器件无法正常工作、最终会导致电流过大的故障。

我将器件 和串联电容器更改为47nF、并且器件在这种200-400Hz 区域的较高频率下会按预期工作。

问题1    该器件能否在22-30Hz 区域附近的较低频率下使用?

在较高的频率级别、我将直流 F.E.T 电压更改为10V、并损坏了另一个器件。 当我在示波器上查看 TPS 波形时、谐振电压高达32V、这可能会通过相位引脚损坏器件。 该引脚是否可以受到更高电压的保护?

我将下载一份 Tina 副本、并在周末发布我的电路布局。

任何帮助都将不胜感激!!

谢谢 Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您关注德州仪器的驱动器产品。 我是 TI 的应用工程师、将致力于帮助解决您在设计中遇到的问题。

    我要提到的第一个细节是、在低工作频率下、确认高侧自举偏置电源(引导至相)电压在驱动器高侧导通期间保持不变。 您能否提供 VDD 和自举电容器的组件值? 此外、高侧 MOSFET 上是否有任何栅源极电阻? TPS28226驱动器可以在低频下工作、但自举电容值需要足以维持高侧偏置。

    由于您的应用是驱动器上的谐振负载、它将有助于查看显示 PWM 输入、相电压和流入电感器的电流的波形。 在许多谐振型应用中、希望高侧和低侧开关具有一定的死区时间、以便在主动驱动功率器件之间进行电压转换。

    您能否提供原理图和一些波形、以便我提出更详细的建议?

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard

    感谢 您的支持。 自举电容 为0.22uF 电容、连接在 TPS 器件的引脚2和8之间。 请参阅以下原理图。 为抽签道歉。

    栅极引脚直接连接到器件、如下所示。 主要 FET 是 IRF520N。

    此致 Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您提供原理图。 对于极低的工作频率、需要调整启动电容器的大小以在开关周期内保持启动自举电压。
    由于自举电源的静态电流未单独显示、因此以下假设是500uA 总电流的1/2。
    引导电容器的大小:
    Qtotal=Qg +Iboot/fsw;Qtotal=25nC + 250uA/22Hz=11.39uC。
    对于0.5V 纹波:Cboot=Qtotal/deltaVboot = 11.39uC/0.5V=22.8uF。

    对于引导电容而言、这可能是一个非常保守(较大)的值、但它比您现在拥有的0.22uF 大得多。
    尝试使用大得多的4.7uF 启动电容器启动。 并将 VDD 电容大小调整为10倍、即47uF。

    确认更大的 BOOT 和 VDD 电容是否可以解决运行问题。

    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard

    简单总结一下22Hz 测试。

    我尝试了几种不同尺寸的电容器和设计更改。 尽管使用尺寸正确的电容器改进了设计。 电桥的 pk-pk 输出电压不能大于8V pk-pk。 该电路也只能在谐振时正常工作、如果频率稍有变化、则会停止工作。

    最后、由于时间限制、我使用了一个由控制器间接驱动的标准半桥。 虽然我宁愿使用驱动器电路、但这可以正常工作。

    感谢您的支持

    此致 Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、
    感谢您在电路设计中考虑使用 TPS28226。 感谢您确认您能够实现可行的解决方案、尽管 TPS28226的运行无法解决。
    如果不查看波形、我无法准确地说在非谐振频率下问题可能会发生什么。
    但在这个低频运行时、我不确定具有14ns 死区时间的驱动器是最佳解决方案。 TI 拥有广泛的具有不同功能的驱动器产品系列。 我希望有一个驱动器解决方案能够在您的设计中发挥很好的作用。

    此致、
    Richard Herring