This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251:TPS65251-Q1未使用通道

Guru**** 2558170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613938/tps65251-tps65251-q1-unused-channel

器件型号:TPS65251

客户仅使用 BUCK1转换器。
未使用降压2和降压3。

我想确认未使用的降压转换器的以下引脚的终止。
(X 为2或3)

LXX
BSTx
FBX
CMPx
SSX
RLIMx
ENx
VINx

*
我找到了以下 E2E 页面。
http://e2e.ti.com/support/power_management/pmu/f/200/p/298257/1046233?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS65251%20unuse#1046233

从这个答案中、我认为如下。
正确吗?

LXX:打开
BSTx:打开
FBx:连接到 V3V 引脚
CMPx:打开
SSX:连接到 GND
RLIMx:打开
ENx:打开
VINx:连接到 BUCK 1的 VIN 1

Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harukawa

    未使用的通道设置:

       LXX:打开
    BSTx:打开
    FBx:连接到 V3V 引脚
    CMPx:打开
    SSX:连接到 GND
    RLIMx:打开
     ENx:连接到 GND
    VINx:连接到 BUCK 1的 VIN 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    由于客户不使用 PGOOD、因此我们使用接收到的答案的内容来终止引脚。

    *
    这是对我的确认。
    如果使用 PGOOD、则将 ENx 保持断开状态。
    (ENx 在内部上拉。)

    这种认可是否正确?

    Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您回答正确。