This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:Ucc28950

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28950, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613941/ucc28180-ucc28950

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UCC28950UCC28070

你好

在离线电源中、ucc28180和 ucc28950控制器之间是否需要任何同步?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Samrat

    UCC28180无法与外部源同步。 UCC28950的同步输入必须以两倍的开关频率运行、因此如果您可以将其与 UCC28180的栅极输出同步、它将以50kHz 的频率运行、其中 UCC28180的运行频率为100kHz。 PLL 可以解决这一问题、但代价是复杂性增加。

    您的工作功率级别是多少?  通常、UCC28950将与 UCC28070 PFC 级配对、UCC28070可与外部源同步。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin
    我正在寻找750W 的离线电源、但未了解如何对启动、PFC IC 和直流/直流控制器 IC 进行配对或同步?是否有相关文献?

    谢谢

    Samrat