This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65051-Q1:TPS65051-Q1未使用的通道

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613939/tps65051-q1-tps65051-q1-unused-channel

器件型号:TPS65051-Q1

客户不使用降压1、降压2和 LDO 4。

我想确认未使用的降压转换器和 LDO 的以下引脚的端接。

[降压转换器]
VINDCDCx
EN_DCDCx
LX
FB_DCDCx
PGNDx

[LDO]
EN_LDO4
VLDO4.
FB4.

我找到了以下 E2E 页面。
未使用的 DCDC:
e2e.ti.com/.../504171

未使用的 LDO:
e2e.ti.com/.../1121.tps6505x-unused-ldo

从这个答案中、我认为如下。
正确吗?

VINDCDCx:连接到 VCC
EN_DCDCx:连接至 GND
Lx:打开
FB_DCDCx:连接到 GND
PGNDx:连接至 GND

EN_LDO4:连接至 GND
VLDO4:打开
FB4:连接到 VLDO4

Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harukawa

    是的、您回答正确。 我要补充的是、您可以将 VINLDO2引脚保持悬空。

    Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    请允许我再次确认。
    客户使用 LDO 1、2、3。
    在本例中、我认为 VIN_LDO2不是悬空的。

    因此,我认为这次将按如下方式终止。

    EN_LDO4:连接至 GND
    VLDO4:打开
    FB4:连接到 VLDO4

    Harukawa