This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24703EVM:BQ24703EVM 电压输出尖峰

Guru**** 2558170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24703, TPS54339, BQ24773EVM-540, BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610621/bq24703evm-bq24703evm-volt-outut-spike

器件型号:BQ24703EVM

在我的电路板中、我们使用 BQ24703 (充电器)和 TPS54339 (DC2DC、Vout=5V、Vin=12-19.5v)。

vac_adapter = 19.5v

VBAT = 12-16.8V

Vcharge = 16.8V

 

 

在稳态条件下、我们可以看到 TPS54339输出电压的纯净5V 电压、但当我们插入 Vac_adapter (为电池充电)时、我们发现 TPS54339输出电压出现了巨大的尖峰(>5.5V)。

我们还使用 TI EVM 板(BQ24703、TPS54339)进行测量、测量附加的示波器图像(5V 尖峰、Vin 与5V)。

简而言之、我们使用短接线来测量5V 输出电压。  

您可能有任何清理 TPS54339输出电压的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您插入 Vac_adapter (为电池充电)时、VSYS 电压会从 Vbat 跳至接近 Vac_adapter 的电压。 这是正常的直接电源路径充电器正常行为。 根据您的帖子、问题是有关 TPS54339 Vout 尖峰的问题。 因此、我认为 VSYS 瞬态会导致 TPS54339 Vout 尖峰。 三个选项:

    1.不要让 VSYS 跳转。 因此、TPS54339没有输入瞬态和 Vout 尖峰。 例如:将 TPS54339放在 Vbat 上。 但缺点是:如果 Vbat 过低或电池不存在、TPS54339将无法运行。
    2.将充电器部件从直接电源路径部件更改为 NVDC 部件。 NVDC 器件将 VSYS 置于 Vbat 上(与项目1类似)。 但是、即使 Vbat 太低或电池不存在、它也能提供最小 VSYS 来保持 TPS54339的运行。
    您可以修改帖子标题并将 TPS54339置于您的标题中、然后将其重新发布到非隔离式直流/直流论坛("BSR_MCP")、并询问 TPS54339输入瞬态响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将订购 NVDC TI EVM (BQ24773EVM-540)、以确保此拓扑能够解决我的问题。
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再说一次、

    实际上、我认为 NVDC 拓扑不会解决我的问题。  

    在我们的 Vac_adapter 连接器中、Vcc 先于接地连接、因此请参阅 DC2DC 5V 稳压器(TPS54339)中的600mv 尖峰

    但是、当我们使用另一个连接器插头(首先接地、然后是 Vcc 第二)时、我们会看到较小的尖峰(最大200mV)。

    您认为我们可以找到另一种解决方案来解决此问题吗?  

    谢谢、

    非静脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "在我们的 Vac_adapter 连接器中、Vcc 先于接地连接、因此请参阅 DC2DC 5V 稳压器(TPS54339)中的600mv 尖峰"

    您是说向 bq24773输入或 bq24703输入添加输入源时、您看到600mV TPS54339输出尖峰吗? 添加输入源时、bq24773或 bq24703的输出电压变化是多少?

    "当我们与另一个连接器插头(接地优先、Vcc 第二)一起使用时、我们会看到较小的尖峰(最大200mV)。"

    添加输入源时、bq24773或 bq24703的输出电压变化是多少?

    您是否采用任何波形来显示测试结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "您的意思是  、当您将输入源添加到 bq24773 输入或 bq24703 输入时、您会看到600mV TPS54339输出尖峰吗?    当您添加输入源时、bq24773或 bq24703的输出电压变化是多少?"

    是的、当将输入源添加到 bq24703(19.5v)时、我们会看到600mV 的输出尖峰。 输出电压从电池电压变为19.5v、电池电压在12v (空) 16.8V (充满电)之间变化。

       添加输入源时、bq24773或 bq24703的输出电压变化是多少?"

    BQ24703 输出电压变为19.5v (电压输入源)。

    "您是否采用任何波形来显示测试结果?"

    当然、您可以在此处看到3张图片、 TPS54339 电压输出(蓝色)与 bq24703 输出(黄色)。