This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585无负载启动波形

Guru**** 2558630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612158/tlv62585-start-up-waveform-without-load

主题中讨论的其他器件:TLV62585

你好。。。

我的客户正在验证 TLV62585的性能、并询问以下一些问题。

1、为什么此电压阶跃与图1的红色箭头类似。 原因?

2.我认为输入电压的波动可能是由输出负载电容的浪涌电流引起的。 对吗?

3.建议的输出负载电容范围是多少? (预期输出负载电容为30uF 至90uF)

4.如果在电压阶跃期间发生浪涌电流、输入或输出电压电源轨是否会损坏?

图1. 无 TLV62585负载时的启动波形

请告诉我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    1) 1)这是器件的正常行为。 第一个开关周期上的电感器电流上升至大约1A。
    通过添加一个8.2pF 前馈电容器、可以减小第一个输出电压阶跃、因为当输出电压达到软启动斜坡的第一个目标时、转换器的反应将更快。
    2) 2)不确定我是否理解您的问题。 如果电容器范围在建议范围内、则输出电容对电感器峰值电流没有影响。
    3) 3)建议的输出电容范围为10uF 至47uF。
    4) 4)不确定我是否理解该问题。 但在加电期间、转换器不会损坏、因为始终控制电感器峰值电流。

    此致、
    伊沃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivo、

    感谢您的真诚回答。

    这对我非常有帮助。

    重新分级

    Jeffrey