This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196 UVLO 安装工具和 IFB1...IFB6电阻器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613815/tps61196-uvlo-fiter-and-ifb1-ifb6-resistors

器件型号:TPS61196

尊敬的所有人:

我对 TPS61196有2个问题。

首先、我想知道 C4的功能以及为什么在 R1和 R5之间连接 C4。

其次、我想知道 R13-R18的功能。 如果我不连接这些电阻器、会发生什么情况?

我希望你能提供帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    对于您的第一个问题:这里的电容器是为了消除开关纹波的影响并提高抗噪性。

    10M Ω 电阻器用于防止 IFBx 引脚被上拉超过限制。 当一个灯串打开、然后突然关闭、但其他灯串仍然打开时。 Vout 仍然存在、该灯串中的电流下降、VF 也下降。 IFB 电压为 Vout-VF、因此 IFB 电压将增加。 但根据 LED 的 IV 曲线、如果您提供一些电流、例如1uA、VF 将大幅增加、IFB 电压将下降。 为了使该电流保持在足够小的范围内,并且不会点亮 LED,选择了大电阻。 这就是我们推荐10M 欧姆的原因。 TPS61196的输出电压可能非常高、即使超过100V、但 IFB 引脚的限值仅为40V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caryss、

    感谢您的回复。 我已经了解了第二个问题。

    但是、对于第一个问题、我想知道为什么不将 C4连接到 UVLO 引脚? 我认为最好对 UVLO 引脚进行滤波。

    希望收到您的回复。

    谢谢。

    将会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、
    从数据表中可以看到、UVLO 引脚内部有一个电流源、这里的大电容器将影响 UVLO 的充电速度。 相反,在 R5和 R1之间连接 C4可以提供稳定的电压,消除噪声,并且不会影响电流源功能。