This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:UCC28019是否可用于24V 交流系统

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28019, UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614107/ucc28019a-can-the-ucc28019-be-used-for-24vac-system

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件:UCC28019

大家好、

UCC28019是否可用于24V 交流系统? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank

    您能否发布 PFC 的详细规格? 输入电压范围、输出电压、功率级别?

    UCC28019A 具有欠压功能、如果您将欠压阈值设置为小于24Vac、则 UCC28019A 可用于24Vac 系统。

    此致、
    云生